This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122U04EVM:PT1000 RTD 的 R77和 R79值

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122U04, ADS122U04EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1181882/ads122u04evm-values-of-r77-and-r79-for-a-pt1000-rtd

器件型号:ADS122U04EVM
主题中讨论的其他器件:ADS122U04

对于 PT1000 RTD、R77和 R79需要使用什么值? 我使用的是《ADS122U04 EVM 用户指南》中图16所示的3线配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADS122U04EVM 设计为通用解决方案、用于显示多种不同的传感器测量值。  它可能不是您在终端系统中使用的最佳解决方案。  3线 RTD 的 EVM 实现显示了需要2次测量的高侧基准。  第一个是 AIN0/AIN3、它是 RTD +引线电阻;第二个是 AIN0/AIN2、它只是引线电阻。  应从第一次测量中减去第二次测量的代码、然后将其转换为电阻。

    还有其他形式的 RTD 配置和测量、 在《RTD 测量基本指南》中进行了讨论。  这些配置还包括使用2个 IDAC (自动引线消除)的高侧基准测量和低侧基准测量。

    现在尝试回答您的特定问题。  同样、该 EVM 是一种通用解决方案、在评估不同的选项并选择值时、您需要对如何操作 ADC 做出一些决定。  这包括测量温度范围、IDAC 电流输出值和模拟工作电压。  所作的决定相互依赖。  例如、IDAC 电流具有顺从电压(以保持恒定电流)、其中电流路径的总压降必须小于 AVDD - 0.9V。  因此、当使用5V 电压时、电流路径中的压降会比3.3V 大得多。

    与电流路径相关的是运行的温度范围。  如果要使用整个温度范围(850摄氏度)、则最大电阻可能约为3.9k。  如果最高温度为200°C (1.785k)、此电阻将显著下降。

    基准电阻器(R77)值将取决于 IDAC 电流、路径中的总电阻以及是否在测量中使用增益。  选择 R79值时、应使 RTD 靠近中 AVDD 电源中心、以便在 ADC 输入范围的中心实现 RTD 测量。 例如、如果 AVDD 为5V、则使用最大 RTD 为3.9k 的 EVM 上现有电阻器的顺从电压将具有12k 的最大电阻、而使用250uA 的 IDAC 电流时、电阻上会产生3V 的压降。  这适用于5V、但不适用于3.3V AVDD。  在这里、增益将限制为1、但可以使用 RTD 的整个温度范围、并且仍然使用现有的 R77和 R79值。

    各种设置和值之间的相互作用会有所不同、具体取决于您对要使用(或评估)的系统的意图。  我强烈建议查看基本指南中的信息。  然后、如果您可以为我提供一些有关您打算如何处理 AVDD 电源电压、测量温度范围、PGA 增益(如果需要)和所需 IDAC 电流的信息、我可以更好地提供这些值。

    您可能还会发现 ADC-RTD-CONFIG-CALC 工具也很有用。  但是、我不记得 EVM 上的计算器工具中是否提供了特定的高侧实现。

    此致、

    Bob B