This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:ADS1262/ADS1263的替代产品

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1262, ADS1263, ADS1235, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1181823/ads1262-alternative-to-ads1262-ads1263

器件型号:ADS1262
主题中讨论的其他器件: ADS1263ADS1235ADS1261

您好!

我们即将完成使用 ADS1262 32位 ADC 的产品设计。 计划于2023年5月生产。  

遗憾的是、这些器件似乎到处都不可用、TI 也不知道何时会有库存。  

您能否建议性能与 ADS1263/ADS1262相当的替代器件、以便考虑重新设计 PCB? 这将用于高精度称重传感器应用。

我们非常感谢您迅速作出答复。

此致  

帕特里西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patricio Cohen93:

    在性能方面、ADS1261或 ADS1235是 ADS1262最具可比性的 ADC。 ADS1235是 ADS1261的子集、因此它删除了一些特性、例如内部基准、一些中间增益选项等 但 ADS1235也可用于电桥测量。 这两种器件都不与 ADS1262引脚兼容。

    如果您有任何有关这些器件的其他技术问题、请告诉我。

    布莱恩