尊敬的 TI 专家:
在 具有两个 IDAC 电流源的三线高侧 RTD 电路的情况下、如果我们要滤除50Hz 干扰信号、除了设计 输入差分 RC 电路部件的截止频率(遗憾的是、我们使用其他值设计 EFT 测试保护)、 ADS114S08固件内是否为50Hz 提供了任何可能的滤波? 如果有、请为我们指出。 或者是否有任何其他建议用于滤波50Hz。 提前感谢。
元辰
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Yuanchen、
遗憾的是、TI 没有提供固件解决方案来对50Hz 噪声进行后处理。 当使用内部振荡器时、或者通过运行在4.096MHz 上的外部时钟、可以在 ADC 的数字滤波器内使用50Hz 滤波。 ADS114S08数据表的第9.3.6.4节给出了针对电源线路周期抑制的数字滤波器特性。 滤波的可能程度取决于所使用的滤波器类型(低延迟或 sinc3)和所选的数据速率。 只有60Hz 及以下的数据速率具有线路周期抑制功能。

另一种选择是创建外部滤波器。 依赖数字滤波器的问题在于是否使用增益。 如果噪声被增益、任何50Hz 差分噪声都会成为一个更大的问题。
如果 RTD 距离 ADC 有一定的距离并使用长接线、则在与天线类似的接线中拾取50Hz 噪声。 使用由屏蔽线或接地线护套保护的 RTD 接线、可以将沿着接线路径拾取的50Hz 电缆漏掉。
增加电流来激励 RTD 也有助于提高 RTD 信号相对于噪声的信噪比。
此致、
Bob B
您好、Yuanchen、
低通数字滤波器始终用于 Δ-Σ ADC。 您只需选择所需的数字滤波器响应和 ADC 数据输出速率。 数字滤波器选择是低延迟或 sinc3、通过数据速率寄存器(0x04)的位4的设置进行设置。 将使用 SINC3实现最佳滤波器陷波、但在切换多路复用器时、在数据稳定并变为可用之前将需要3次转换。
要在所需频率下实现滤波器陷波、数据速率需要处于所需陷波的频率或以下、否则50/60 Hz 噪声将位于数字滤波器的通带内。 数据速率设置为数据速率寄存器的位3:0。 您可以在数据表图54至61中看到低延迟滤波器的滤波器响应。
要在使用 sinc3滤波器时实现50Hz 陷波、您可以使用2.5、5、10、16.6和50sps 的数据速率。 第一个陷波出现在选定的数据速率下、您可以在图69中查看标准化响应。
此致、
Bob B