This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5686:差分电流输出至采用推荐电路的单端转换

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5686

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1181692/dac5686-differential-current-output-to-single-ended-conversion-with-recommended-circuit

器件型号:DAC5686

我们使用 DAC5686和 EVM 数据表中给出的建议电路、在使用 T1-6T-K81 1:1变压器进行差分电流输出到单端转换;但是、在满量程时、输出电压大约为60mV p-p、而不是0.5V p-p。 输入频率约为15MHz、转换器在默认设置下使用、我们已将 EXTLO 引脚连接到 AGND、因此 EXTIO 引脚上提供内部基准电压、测量值为1.2V。 EXTIO 引脚通过0.1uF 电容器接地、RBIAS 引脚通过1k Ω 电阻接地。 根据数据表、满量程电流的计算结果为16xV (EXTIO)/RBIAS、在这种情况下会产生满量程电流、这应导致0.5V p-p 而不是60mV p-p 如果您有任何建议、更改甚至其他电路可以正常工作、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现了问题、增益代码的默认值为0、因此我们获得了电流输出的1/16。 当我们通过 SPI 对其进行更新时、我们观察到输出增加。