This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066:作为查找过程的一部分、运行期间的时钟频率

Guru**** 2586805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP92066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1175604/lmp92066-clock-frequency-during-operation-as-part-of-lookup-process

器件型号:LMP92066

大家好、我目前正在设计中使用 LMP92066、并且想知道运行期间的时钟速率是多少。 换句话说、当器件加电时、读取温度并在 DAC 中设置电压、是否有内部时钟驱动器件? 数据表中是否将其称为"转换时间"? 我正在确保模块中的任何寄生信号都可以被滤波、因此考虑任何时钟信号都很重要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    该采样率是转换时间。  系统中有一个更快的时钟、但采样率是其中的一个分频值、因为 LMP 需要一定数量的时钟来完成采样和转换。  我建议使用采样率小于50%的低通滤波器。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul、作为后续行动、你能告诉我快时钟的频率吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信它是~1MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Paul、转换时间是否也适用于启动时间? 换句话说、当为器件提供所有电源时、设置 DAC 电压需要多长时间? 这是否与25 mS 相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、

    Paul 会尽快回复您、 但他可能在周一之前无法获得您的答案。  

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    25ms 的采样时间也决定了启动时间。  图50显示了大约~26ms 的启动时间。  器件需要一些时间来初始化其 EEPROM。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Paul