This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC60304:其他问题

Guru**** 2557160 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC60304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1181457/amc60304-miscellaneous-questions

器件型号:AMC60304

您好!

问题1:
AMC60304本身是否会自动检测所连接的主器件具有哪个接口、SPI 或 I2C?
除了连接 SPI 或 I2C 之外、用户无需考虑任何其他事项?

问题2:
当未使用 RESET_、CLR_/LDAC_和 PWDWN_引脚时、应将它们直接连接到哪个正电源电压? 如果一些上拉电阻器也应该在它们和正电源之间、请告诉我建议的值。

问题3:
通过使用上面提到的硬件使 RESET_、CLR_LDAC_和 PWDWN_引脚电压保持在“高电平”状态,用户是否可以通过寄存器编程来控制复位、CLR、LDAC 和 PWDWN?

问题4:
当未使用 ALARM_Pin 时、它是否可以悬空(在任何地方都未连接)? 如果不是、应如何终止?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirano-San、

    1.是的,它将在第一个成功的通信帧后自动检测并锁定通信协议。

    如果未使用、它们可以连接到 VIO。  无需上拉。  

    所有硬件函数都具有可通过寄存器映射访问的等效软件。

    4.如果未使用报警,报警可保持悬空。

    谢谢、

    Paul