This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7043:PSpice

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7046, ADS7043, ADS8900B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1181288/ads7043-pspice

器件型号:ADS7043
主题中讨论的其他部件:ADS7046ADS8900B

我们是否可以支持 ADS7043和 ADS7046的 PSPICE 仿真模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guenter、  

    ADS7043已有 TINA Spice 模型可用、这是一个基于 SPICE 的程序。

    不过、我们开始迁移到 PSPICE、如果您可以分享机会、我们可能会优先考虑这一点。  

    此致

    Cynthia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guenter、

    为了补充 Cynthia 所说的内容、我可以按照简短的顺序为 ADS7043和 ADS7046创建 PSPICE 模型、但该模型原型设计用于具有内部振荡器的 ADC (例如 ADS8900B)。  此模型将起作用、但您需要付出更多努力才能使用。  与 ADS7043类似的转换器类型的模型原型目前正在开发中。  请告诉我您是要使用 TINA 模型、还是要使用 PSPICE 模型。  如果您选择 PSPICE、我将提供有关如何为该模型缩放 tconv 和 tacq 的其他说明。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已离线解决。  该模型应在几天内可用。

    艺术