This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7142:单通道单端配置

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1182071/ads7142-single-channel-single--ended-configuration

器件型号:ADS7142

如果我在单通道单端配置中使用 IC、是否应该将另一个通道接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当使用具有两个单端通道配置的器件时、未使用的输入可接地。 但是、如果是这种情况、我强烈建议您使用"具有远程接地感应功能的单通道单端配置"中的器件

    如果 AIN0是输入信号、而 AIN1是连接到接地的未使用输入、则硬件无需更改。 这将有助于消除地面中的任何移动、并提供稍精确的测量。 如果源极远离 ADC、也会有所帮助  

    此致

    Cynthia