This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5816EVM:AFE5816

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5816, AFE5816EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1180943/afe5816evm-afe5816

器件型号:AFE5816EVM
主题中讨论的其他器件:TSW1400EVMAFE5816

您好!

我正在尝试使用连接到 TSW1400EVM 的 AFE5816EVM 来检查 AFE5816的行为。 我已经按照 SLOU429A 中公开的所有步骤操作了软件(HSDC Pro 和 HMC-DAQ GUI)以及电源注意事项(使用5A 限制电源加电的电路板)。 固件已在 TSW1400EVM 中正确下载。 但是、当 HSDC Pro 尝试启动 HMC-DAQ GUI 时、会出现以下错误:

(错误- 23083发生在未识别的位置

可能原因:

分析:支架问题。)

当 HMC-DAQ GUI 尝试在板上配置 AFE5816时、似乎会发生错误。 我还尝试自行启动 HMC-DAQ GUI、并加载 init.cfg 文件(位于 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\HMC-DAQ GUI\Scripts\AFE5816\Quick_start)、但错误仍然存在。 其他配置文件、如 C_AFE5816_LVDS_14x_14b_DPM 、也会生成相同的错误。 查看.CFG 文件不 会显示其中的任何键入错误(如错误所示)

在 SLOU429A 的第11页上、有一条消息明确说明了在这个设置阶段出现的问题、因此我想这是一个已知的问题、但是解决方案似乎必须由 TI 工程师提供:

  1. AFE5816 EVM GUI (HMC-DAQ)此时会自动打开。 等待完成后继续。 如果此时出现任何错误、请咨询 TI 工程师。

此致、
C.J.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CJ、

    感谢您与我们联系。

    让我进一步研究一下这个问题、下周初我将再次与您讨论。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CJ、

    感谢您的耐心等待。  

    我仍在查找此错误。 遗憾的是、开发此固件的团队不再与 TI 关联。 因此、获取有关此错误的所需信息的延迟。

    请允许我再花一些时间与我的团队进一步核实这一点、我会再回来。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CJ、

    我想我有问题。

    出现此错误是因为 Windows 中存在语言问题:

    解决方案:

    确保在窗口支持的语言中添加‘English (United States)’(英语(美国))。

    您可以通过以下方式添加语言:开始>>键入‘Language settings’(语言设置)>>单击‘Add a language’(添加语言)>> Add‘English (United States)’(添加英语(美国)’)

    完成后、问题应得到解决。 请告诉我它是否起作用。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    是的、它可以正常工作。 非常感谢。

    此致、
    C.J.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CJ、

    很高兴它能正常工作。

    谢谢、此致、
    Abhishek