This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5402EVM:精确的数据转换方法

Guru**** 2865350 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5402, ADS5402EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1181138/ads5402evm-accurate-data-conversion-methods

器件型号:ADS5402EVM
主题中讨论的其他器件:ADS5402

大家好、我正在尝试使用 AD 转换器将正弦信号传输到 PC 中。
我正在尝试使用 AD 转换器将正弦信号输入 PC。
我使用的是 ADS5402 / ADS5402EVM / TSW1405。 输入信号的频率为155MHz、当采样频率设置为800MHz 并执行采集时、仅出现噪声、FFT 结果也仅显示噪声。
这是因为时钟信号不是输入信号吗?
我以为它是使用内部时钟运行的、但我错了吗?

こんにちは.μ A
私は,AD変換器を用いて正弦波信号をPCに取り込もうとしています.μ A
使用しているデバイスは,ADS5402 / ADS5402EVM / TSW1405 です.入力信号の周波数は155MHzであり,サンプリング周波数を800MHzと設定しキャプチャーを行ったところ,ノイズしか現れずうまく波形を取得できませんでした.FFT結果についても同様にノイズしか確認できませんでした.
この原因は,クロック信号を入力していないからなのでしょうか.μ A
内部クロックで動作していると考えていましたが,間違っていますでしょうか.μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takaki-San

     ADD5402需要外部时钟。 有关详细信息、请参阅 EVM 用户指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kang-San

    感谢您的回答。

    时钟信号能否与输入信号相同?

    也就是说、时钟信号是否可以是正弦波形、时钟信号的频率是否可以与输入信号的频率相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takaki-San、

    评估设置应使用来自高质量信号发生器的时钟(通常为10dBm 左右的正弦波)和来自高质量信号发生器的模拟输入的正弦波。 通常需要在时钟和输入频率上使用高阶窄带通滤波器、以消除输入正弦波中的相位噪声和谐波含量。 如果两个信号发生器未通过外部基准信号同步以使时钟和输入频率一致、则生成的 FFT 首先需要对数据应用窗口化函数、如 Hanning 或 Blackman-Harris。

    如果时钟信号的频率与输入信号相同、则输出将是直流电平信号、因为样本都是相同的值。

    此致、

    Jim