This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9226:数据转换和 SCLK

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1181581/ads9226-data-conversion-and-sclk

器件型号:ADS9226

您好、E2E、

我希望您能够巩固我对 ADS9226的理解、以及完成转换需要多少个 SCLK 脉冲。  查看7.4.4、我是否还不清楚影响该数字的是什么以及需要多少个时钟脉冲来实现和完成转换。

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russel、

    在我看来、它像是8个 SCLK。 SDO-1x 提供 偶数位、SDO-0x 提供 奇数位。 类似如下:

    N =分辨率= 16位

    • SCLK  :1  2  3  4  5 6 7 8  
    • SDO-1x:16 14 12 10 8 6 4 2
    • SDO-0x:15 13 11 9  7 5 3 1

    不过、这些图显示从0开始。

    最棒的

    Cole