This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:ADS1262

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1181097/ads1262-ads1262

器件型号:ADS1262

你(们)好

我打算使用 ads1262作为 PT100扫描仪进行测量。
由于温度过程非常慢,我打算使用速率为2.5SPS 的 AD。  
我的问题是否仍然需要抗混叠滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed Shaaban、

    抗混叠滤波器用于防止 ADC 调制器频率折返到 ADC 通带中。 在2.5SPS 时、ADC 通带非常小、因此很可能几乎不会出现任何混叠。 但是、用于创建抗混叠滤波器的电阻器还有助于在发生过压事件时限制流入 ADC 引脚的电流。 如果您的 ADC 输入暴露于外部世界、则始终有可能有人误接系统并对 ADC 输入施加更大的电压、例如24V。 同样、滤波电阻器有助于限制流入 ADC 的电流、并避免永久损坏。 您需要确定这是否是您的系统所必需的

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。