Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS42LB69 我正在使用 ADC (ADS42LB69)、16位的项目中工作。
我想知道如何更改 ADC 的采样率、因为根据规格、最小值为10MSPS、最大值为250MSPS。 我的项目中使用的输入时钟频率为50MHz。 那么、如何通过将输入时钟频率保持在50MHz 来更改 ADC 的采样率。
那么、您能否告诉我、如何继续。