This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82EVM:如何生成4.5GHz 正弦信号

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, DAC38RF82EVM, DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1182420/dac38rf82evm-how-to-generate-4-5ghz-sinusoidal-signal

器件型号:DAC38RF82EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J57EVMDAC38RF82

您好!

我想使用 DAC38RF82EVM 和 TSW14J57EVM 生成频率为4.5GHz 的正弦信号。 如何操作?

  1. 使用哪种时钟模式? 是否可以使用片上 PLL 时钟模式或板载 VCXO 时钟模式?
  2. 如何设置软件 DAC38RF8xEVM GUI 的"DAC 模式"?
  3. 如何设置软件 DAC38RF8Xevm GUI 的"片上 PLL"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xlaodie、您好!

    这些是非常开放式的问题。 我将参考DAC38RF82EVM 用户指南以熟悉 DAC38RF8xEVM GUI 的一些相关示例。  要真正实现完美的4.5GHz、唯一的方法是使用外部时钟作为 PLL 参考、或将板载 VCXO 替换为100MHz 等效器件。 在生成音调时、我建议使用 LMF=821模式(单个 DAC、1IQ 对、8通道、6倍插值)。 这将允许大约 Fs/6的 IBW 以实现数据模式发送的灵活性。 NCO 将用于将传入的数据模式混合至 NCO 频率。 此处需要注意的是、最大 NCO 频率是满 DAC 采样率/2。 这意味着、如果 DAC 运行频率为8847.36MHz、则最大 NCO 值将为4423.68MHz。 为了在没有任何附近图像的情况下实现完美的4.5GHz、DAC 必须精确以9GHz 的频率进行采样、  因为假设 FPGA 中存在恒定的数据流、fFund 和(fDAC -fFund)杂散将相互基础。 如果您确实只需要单个频率的单音调、则需要 DDS、而无需 FPGA 即可使用恒定输入模式来实现这一点。 在此模式下、DAC 将以 NCO 频率输出音调、因为输入信号是恒定(0Hz)信号。 如果您将0Hz 与 IF 混合、结果将只是 IF 单独、而对于 DAC38RF82、IF 只是可编程的 NCO。

    如果采样频率为8847.36MHz (不提供外部信号时的最大可能采样率)、 则 fFund 和(fDAC -fFund)毛刺将以 4423.68MHz 而非4.5GHz 的相同频率进行采样。 这意味着、要实现4500MHz (fFund=4500MHz)、将在(fDAC-fFund)上有一个图像  、在这种情况下、寄生信号将保持在4347.36MHz (非常接近4500MHz)、并且您将需要一个4500MHz 的高 Q 带通滤波器来避免任何不必要的寄生。 下图是在将 NCO 设置为4500MHz 的情况下以8847.36MHz 运行的 DAC38RF82EVM。

    (显示4GHz 至5.1GHz、MARKER1设置为4.5GHz、MARKER2设置为混叠音调、4.3476GHz)

    如果您可以使用单个4423.68MHz 输出(请参阅下图)、那么我将创建一个配置文件、供您单独使用 DAC38RF8xEVM GUI、而无需 TSW14J57EVM。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xlaodie、

    这是可用于获取单个4423.68MHz 输出的配置文件。 要加载此内容、只需启动 DAC38RF8xEVM GUI、点击"Reset"按钮、在复位完成后点击"Load Default"。 弹出有关"器件初始化错误"的警告消息后、只需关闭此消息。 选择低级视图选项卡、然后单击加载按钮、并浏览到附加的配置文件。 寄存器加载完成后、应设置 DAC 并以该频率输出。 如果我们的器件稍有不同、您可能需要单击自动调优 PLL 按钮。

    e2e.ti.com/.../DAC38RF82_5F00_DDS_5F00_MODE_5F00_OnlyOnboardVCXO_5F00_Fs_5F00_8847p36MSPS_5F00_Fout_5F00_4423p68MHz.cfg

    此致、Chase