This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3641:单端输入的建议 R 值

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1181217/adc3641-recommended-r-value-for-single-ended-input

器件型号:ADC3641

图8-6 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/adc3641.pdf 中 R 的建议值是多少

谢谢、Art

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我正在为您检查此问题。 请等待进一步答复。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我们建议使用一个轻1kΩ Ω 终端电阻器来偏置 VCM 的输入。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Chase。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    在进一步审查我们的设计后、我们想知道我们是否可以达到高于1kQ 的水平。 我们的功率非常有限、而且设计中有大量此类 ADC。 在1V 摆幅下、电阻器的损耗为1mW。 该电阻器值的上限是多少?  

    谢谢、
    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    下面是数据表中显示输入电阻和电容与输入频率间关系的图。 这是一个差分输入电阻、因此将该值除以一半、您将发现、如果在极低频率下运行、则该单端输入的最大偏置电阻为4K、并且随着频率的增加、电阻将呈指数级下降。 我建议您保持使用1kΩ Ω 电阻、并尝试在您的设计中增大此电阻、以查看性能变化是否可以接受。 您甚至可以在不使用此端接的情况下进行测试、以查看内部端接本身的效果。

    此致、Chase