This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63202:电流输出

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53202, DAC63202, DAC43204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1182096/dac63202-current-output

器件型号:DAC63202
主题中讨论的其他器件:DAC53202DAC43204

大家好、团队、

我收到了客户的问题。

数据表显示电流输出的分辨率为8位、但不是12位? 此外、如果它是8位、DAC63202和 DAC53202也是8位吗?

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masa-San、

    是的、   此系列中所有器件的电流输出分辨率 均为8位。 如果使用电流输出模式、则应选择可用的最低分辨率器件。 我们有4通道 DAC43204、这是一款8位器件、如果您只需要2个通道、看起来 DAC53202价格会更便宜。  

    最棒的

    Katlynne Jones  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katlynne、

    谢谢你。 我知道。

    此致、

    Masa