This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:DDR 模块

Guru**** 2902250 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3643EVM, DAC3162EVM, DAC3162, DAC3152, ADC3643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1182706/tsw1400evm-ddr-module

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:DAC3162EVMADC3643EVMDAC3162DAC3152ADC3643

大家好、

您能帮助解决以下客户 EVM 问题吗?

客户尝试使用 TSW1400EVM 板评估 ADC3643EVM 和 DAC3162EVM 板。 他们认为 TSW1400EVM.board 上的1GB DDR 模块存在问题、他们遵循了用户手册、但未成功捕获 ADC 板中的数据或输出 DAC 板中的数据。 尝试捕获 ADC 数据时出现错误弹出窗口。 请参阅以下链接以了解类似错误:

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/948687/tsw1400evm-read-ddr-to-file-timed_out_error

此外、在下面的帖子中也存在与 USER_LED5未打开相同的问题。 这似乎表明 DDR 模块存在问题。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/286060/tsw1400evm-and-ads5282evm-interface

以下是客户的一些注意事项:

  1. 我正在使用来自 TI 网站的 HSDC Pro 和 ADC35xx GUI 软件的最新版本。
  2. TSW1400EVM 连接到5V 电源、供电电流>5A。 我已经检查了 TSW1400EVM 上的所有不同电压测试点、并且所有电压都是正确的。
  3. HSDC Pro GUI 在我的 Windows 10笔记本电脑上运行、并连接到 TSW1400EVM (连接时显示序列号)、并配置经 FPGA_CONF_DONE 验证的 FPGA、大多数 USER_LEDx LED 亮起。
  4. 我已将电源连接到 ADC3643EVM 板(USB)和插入器板(带香蕉头/夹头的3.3V 电源)、并已使用 ADC35xx GUI 对其进行配置。 当我获得一个良好的时钟信号(10MHz、25MHz、65MHz、具体取决于 GUI 中的设置)时、ADC 板似乎工作正常、并且数据来自 ADC 芯片。
  5. DAC3162EVM 电路板通电、只要我能告诉它工作正常、但它从不接收来自 TSW1400EVM 的数据、因此我还没有从它获取输出。
  6. TSW1400EVM 上的 LED 指示锁存在时钟时的 ADC 板(USER_LED3)和 DAC 板(USER_LED4)上的 PLL。
  7. 只要已配置 FPGA、USER_LED2就会打开。
  8. 我已多次卸下、清洁和重新安装 DDR 模块、但这不会改变任何效果。 在未安装 DDR 模块的情况下运行 TSW1400EVM 不会产生任何影响、行为完全相同。

购买时是否有可能损坏 DDR 模块?

请告诉我如何继续。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    您一次只能测试一个 DAC 或 ADC EVM、而不能同时测试两个 EVM。 您可以尝试测试 DAC3162EVM 并使用随附的说明吗? 只需加载 DAC3162.ini 文件而不是 DAC3152.in 请告诉我们这是否可行。

    ADC3643设置当前存在一些错误。 您在设置 ADC 时使用哪种模式?

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../DAC3152-Quick-Start-Guide.PPTX