This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:ADS 的错误预算

Guru**** 2459300 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1182751/ads1298-error-budget-for-ads

器件型号:ADS1298

我想了解一下 ADS1298在生理测量应用中的应用。  (例如 :ECG、呼吸、起搏器)。   如果您能与我分享我的以下查询、我将不胜感激:  

1) 1)根据器件数据表(ADS1298)创建误差预算分配模型、包括以下模块产生的测量误差:  

多路复用器

采样保持放大器

转换器  

我正在寻找 与  下面的链接类似的 ADS1298误差分析、包括 影响漂移误差的因素 、例如 积分非线性、增益稳定性、偏移稳定性、输出 范围

www.dataforth.com/ic-op-amp-errors.aspx

2) 2)  我想了解如何从 数据表中检索信号振幅与频率响应的灵敏度。 例如、  

如何根据 数据表检索频率响应性能?  (例如,如果我注入正弦波:0.67Hz、 5Hz、40Hz 时的输入幅值为1mV,在哪里可以找到数据表中的特性数据(幅值变化预期)?)

3)如何  µVpp 工作温度范围(0~40C)的噪声性能、(ECG 放大器引起的信号噪声在10s 内应<= xx μ V。 要关闭的陷波滤波器)  

4) 4)如何 数据表中检索输入阻抗预期值?  (在+/-300mV 的直流 MΩ 电压范围内、输入阻抗应至少为 xx k Ω)。  

5)如何 数据表中检索多通道通话预期?( 当输入信号的幅值和速率根据 IEC60601-2-27受到限制时: 201.12.1.101.2适用于多通道 ME 设备的选定导联、所有其他导联线均连接到 N (RL)导联线、未使用导联中的 unwante5d 输出不应大于 施加的输入信号的 x %。)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)允许在公众中披露和共享 TI 的大多数信息已在 ADS1298 (R)数据表中披露-

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1298r.pdf?ts=1671985957978&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FADS1298R

    请参阅第18页 7.8的典型特性;对于其他特性、开发人员和设计人员可能需要使用评估套件/电路板(EVM)和/或客户电路板来进行进一步调查。

    此外、数据表中已列出了可以披露的测试条件-

    "

    最小和最大规格适用于所有商用级(TA = 0°C 至70°C)器件、工业级器件的 TA =–40°C 至+85°C。 TA = 25°C 时的典型技术规格 所有规格的适用条件为:DVDD = 1.8V、AVDD–AVSS = 3V (1)、VREF = 2.4V、外部 fCLK = 2.048MHz、数据速率= 500SPS、HR 模式(2)和增益= 6 (除非另有说明)。

    "

     和

    "

    在 TA = 25°C、AVDD = 3V、AVSS = 0V、DVDD = 1.8V、内部 VREFP = 2.4V、VREFN = AVSS、外部时钟= 2.048MHz、数据速率= 500SPS、高分辨率模式和增益= 6时测得(除非另有说明)

    "  

    2) 2)与1)类似、但 TI 不能披露芯片在特定实验室环境和测试设置中完成的确切测试设置和用于表征芯片的过程。

    此外、数据表中已列出了可以披露的测试条件-

    "

    最小和最大规格适用于所有商用级(TA = 0°C 至70°C)器件、工业级器件的 TA =–40°C 至+85°C。 TA = 25°C 时的典型技术规格 所有规格的适用条件为:DVDD = 1.8V、AVDD–AVSS = 3V (1)、VREF = 2.4V、外部 fCLK = 2.048MHz、数据速率= 500SPS、HR 模式(2)和增益= 6 (除非另有说明)。

    "

     和

    "

    在 TA = 25°C、AVDD = 3V、AVSS = 0V、DVDD = 1.8V、内部 VREFP = 2.4V、VREFN = AVSS、外部时钟= 2.048MHz、数据速率= 500SPS、高分辨率模式和增益= 6时测得(除非另有说明)

    "

    但是、客户可以使用评估板和/或开发自己的评估板来进行一些表征、并查看结果是否满足需求。

    3) 3) 需要/想要这样做的人将需要创建或拥有热循环/测试环境。

    4) 4)我需要与内部团队讨论、看看我们是否可以披露如何 检索 输入阻抗并返回给您。

    5) 5)您是否会更详细地解释您的意思以及您想要尝试或实现的目标?

    ADS1298 (R)可用于设计符合 IEC60601的产品。 但是、开发人员和设计人员有责任设计出符合 IEC60601的最终产品。

    谢谢