This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:TSC 2007:用于微控制器的设备驱动程序

Guru**** 2537330 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1182345/tsc2007-tsc-2007-device-driver-for-microcontroller

器件型号:TSC2007

您好!

我一直在使用 TSC 2007 IPW 控制器与 Microchip 的 PIC 32微控制器集成、并且需要器件驱动程序或示例代码、我找到了 Linux 的驱动程序示例代码、但微控制器没有可用的驱动程序。  

请分享相同的示例 c 代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 TI 专家今天在美国休假、预计将于中返回来回答您的问题。

    感谢您的耐心等待。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有用于 Linux 的示例代码、它已经上行到 Linux 主分支。 我希望您关注一下链接

    tsc2007_core.c«触摸屏«输入«驱动程序- kernel/gIT/Torvalds/linux.git - Linux 内核源树

    希望这能为您提供帮助。  

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复、正如我之前提到的、我已经看到了 Linux 代码、但无法使用它、 我会请求您是否可以共享可用于微控制器的示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外,如果可能的话,如果可以与我共享 TSC 2007的流程,我将尝试与我的开发团队启动驱动程序代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    除了 Linux 驱动程序、我们没有其他驱动程序代码。 我们建议将 Linux 驱动程序用作示例代码、其中包含 TSC2007的流程。