This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC70504:VDD 开/关

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC70504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1182608/dac70504-vdd-on-off

器件型号:DAC70504

大家好、

 

DAC70504具有两个电源:VDD 和 VIO。

在 VIO 保持开启状态时、是否可以打开/关闭 VDD 电压? (我担心是否会损坏 IC)

 

此致、

Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurumi-San、

    DACx0508器件没有序列要求。  此外、也不存在电源间依赖性。  您的用例完全正常。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    明白了、非常感谢您的快速回复。

    此致、

    Kurumi