我将在 CLK 引脚上使用带有 SCO36A4.0960MNS 的外部振荡器。 最大启动时间为10ms。
1) 1)我能否检查这是否适合使用、因为启动时间很长?
2) 2)它在数据表中进行了说明、
'当 DVDD 加电时、内部上电复位模块生成一个脉冲、用于复位所有数字电路。 所有数字电路在2^16个系统时钟内保持复位状态、以使模拟电路和内部数字电源稳定。 在释放内部复位之前、不能进行 SPI 通信。"
系统时钟是指内部还是外部振荡器?
3) 3)说明了这一点
"该器件可以使用内部振荡器或外部时钟。 在上电或复位之前、将 CLK 引脚连接到 DGND 以激活内部振荡器。 将一个外部时钟连接至 CLK 引脚可随时禁用内部振荡器、器件随后在外部时钟上运行。 器件切换到外部时钟后、如果不循环供电或复位器件、则无法将其切换回内部振荡器。"
当连接到 CLK 时、外部时钟何时会生效、它是否会考虑外部振荡器的启动时间10ms?