This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4449:基带运行

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4449, ADS58H40, ADS58H43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/673981/ads4449-operation-at-baseband

器件型号:ADS4449
主题中讨论的其他器件: ADS58H40ADS58H43

ADS4449似乎是我的应用的绝佳选择。  我主要目的是使用低通滤波器在基带(FC = 0Hz)下执行采样、而不是使用数据表中所述的带通滤波器进行偏移。

Q1:该器件是否存在任何限制、例如转换器中固有的高通行为、这可能会使基带采样具有挑战性?

Q2:是否有另一个高速转换器的数据表、我可能会寻找一个基带缓冲器电路?

此外、ADS4449、ADS58H40和 ADS58H43看起来几乎相同。  我很想知道这些器件之间的真正区别是什么、通过比较工具可能看不到这种区别、而且可能离寿命末期最远。

非常感谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、
    我将向熟悉这些器件的工程师提出您的问题。
    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    太棒了。 非常感谢。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    在这一问题上是否取得了任何进展?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    ADS4449非常适合基带采样应用。 ADS58H40和 ADS58H43是相似的、但采用了 SNRBoost 架构、该架构在突发模式操作中提供 SNR 增强。