This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5805EVM:我应该购买的用于创建超声波监控测试平台的确切套件

Guru**** 2911820 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5805, TX517, TX810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/675119/afe5805evm-exact-kits-that-i-should-buy-to-create-a-test-platform-for-ultrasound-monitoring

器件型号:AFE5805EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5805TX517TX810

你(们)好


我有一个设计前臂超声血管探测器的项目。  我看到 TI 提供了各种版本的套件。  


有人能帮我找到我应该购买的用于创建 测试平台的确切套件吗?

BR

Amol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amol、

    信号链为 TX517 ->传感器--> TX810 --> AFE5805 --> TSW1400。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amol、

    我要关闭这个帖子。
    如果有任何待处理的问题、请随时开始新帖子。