This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS52J90EVM:使用32通道模式

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS52J90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/673064/ads52j90evm-using-32-channel-mode

器件型号:ADS52J90EVM
主题中讨论的其他器件:ADS52J90

我将同时使用 ADS52J90 ADC EVM 和 TSW14J56。 我的设置在16通道模式下工作得非常完美、但我想更改为32通道模式、由于用户文档中没有提到这一点、因此无法确定具体情况。 我的首选输出格式为 JESD:12x 12b 4ADC/通道。

在高速数据转换器专业版的"数据采集选项"下、我看到一个名为"通道数"的选项、我认为这是我想要的、但出于某种原因、文本显示为灰色、我无法单击该选项。

如果完全相关、我的采样率为80MHz。

谢谢、
切利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kelli、

    测试 JESD 32通道模式的脚本位于以下目录中。
    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\HMC-DQ GUI\Scripts\ADS52J90\JESD\TSW14J56revD_MC\LMK_CDM_MODE\32CH_MODE
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kelli、

    我假设您能够找到脚本目录。
    我要关闭此帖子。 如果您有任何问题、请随时将其发布为新主题。