主题中讨论的其他器件: ADC32RF45、 ADS54J42、 TSW14J10EVM、 LMX2582
我有一位客户在其应用中使用 ADC32RF45EVM。 他的问题解释如下:
我将 Xilinx KCU105与 ADC32RF45EVM 配合使用。 我按照"具有 Xilinx KCU105.pdf"的 HSDC Pro 文档中的说明进行操作。 但是、当它进入电路板设置示例(第7.3节)时、它只有一个使用外部时钟的示例。 我没有可用的外部时钟。 我尝试将其配置为内部时钟、但我仍然遇到错误。 我的主板安装了 C409/410、而不是 C431/432。
我已经尝试使用您提供的各种配置文件、但似乎都不起作用。 当我将其置于时域中并按"Capture"时、我会得到"Configure ADC CMD_EXEC_ERROR when control command fails (控制命令失败时配置 ADC CMD_EXEC_ERROR)"。 如果我单击"OK"并重试、我会得到"Read DDR to file time_out_error timed out error"
您知道这里可能会发生什么情况吗? 这只是一个软件问题吗? 我以为可能会这样、但由于无法重新配置时钟、我认为这可能与其他事情有关。
请告诉我、您以前是否看到过此问题、您是否有解决方案。
感谢您对此的帮助!
Richard Elmquist