This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4249EVM:控制 EVM 上的 CDCE72010芯片

Guru**** 2929450 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE72010, ADS4249EVM, ADS4249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/672654/ads4249evm-controlling-the-cdce72010-chip-on-the-evm

器件型号:ADS4249EVM
主题中讨论的其他器件:CDCE72010ADS4249TSW1400EVM

您好!

我使用的是 ADS4249EVM 板。 该板 上有一个内置 CDCE72010芯片。

我目前使用的是1000MHz 时钟振荡器、该时钟振荡器除以 CDCE72010的默认值4、因此得到的频率为250MHz。 时钟。

它工作正常、我得到了很好的频谱。

我希望能够将采样率更改为200MHz。 (即时钟分频器5)或更低频率。 我看到 CDCE72010由 FT245RL 芯片控制:

我尝试通过 ADS4249 EVM 软件来控制 CDCE72010芯片、但我没有找到方法。

您能告诉我如何控制这个芯片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aronii、
    我已将您的问题发送给熟悉此 EVM 的工程师。
    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aronii、

    遗憾的是、执行此 GUI 的工程师没有包含 CDC 器件的接口。  一种选择是购买 CDCE72010 EVM、并将该电路板的 SPI 接口连接到此 EVM 的 J22。 另一种选择是修改 TSW1400EVM 的固件、以添加一种写入此 SPI 接口的方法、因为通过移动一些电阻器、这两个接口之间存在连接。 我将请求我们的软件开发团队了解添加此功能所需的工作量和时间。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    您可能会看到、TI 花了大约50天的时间才回答说无法控制 CDCE72010芯片。 由于我们已经有过 TI 的响应时间、因此我们知道编写此类软件可能需要一年或两年、或者永远不会发生。

    我们正在进行具有该评估板的项目。 我们没有时间等待 TI 支持我们( 没有时间、忙于其他项目、没有可用的支持人员等) 我们已经听到了所有这些借口)。

    我们必须控制该芯片、并且必须在从今天起的一个月内完成。

    是否可以与我们分享该 EVM 程序的代码? 我们将要求我们的编程人员这样做。

    如果需要、我们可以签署 NDA。

    我们无法通过另一个外部程序执行此操作、因为您的程序已经保存了该器件的 USB 端口以控制其他寄存器。

    感谢您的快速响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aronii、

    如果您有兴趣、我们有一个可执行程序、可以使用板上的 FTDI 器件写入 CDCE72010器件的寄存器。 不过、我们无法使其读取寄存器。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    如果它可以与 ADS4249EVM 板配合使用、那么我很想获得这样的程序。

    我不需要读取内部寄存器。

    此致、

    AVI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AVI、

    GUI 已连接。

    注:exe 的 UI 包含有关如何使用它的说明。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../FTDI-Pattern-Generator-Example-Utility.zip