This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8742HEVM:DAC8742HEVM GUI 有问题

Guru**** 2795595 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8742HEVM, DAC8742H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/677428/dac8742hevm-problem-with-dac8742hevm-gui

主题中讨论的其他器件:DAC8742HEVMDAC8742H

您好!
我使用的是 DAC8742HEVM 和 I-7561 (ICP-CON)。 然后我从 I7561向 DAC 发送消息。 在 GUI 中、我看到此消息。 但我无法从 DAC 向 I7561发送响应消息。 如果在接口中、我按照"HART/PAFF 写入"部分输入了10个以上的元素、GUI 将关闭。
如果我输入的元素少于10个、则不会发生任何情况。 问题可能出在哪呢? 在 I7561数据日志中、我看不到传入消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitriy、

    您在 EVM GUI 中使用了哪些设置? 我能够在 SPI 模式下发送超过10个字节、并可以通过示波器确认发送的字节超过10个。

    在"HART/PAFF Write"部分中、少于10个元素的情况下不会发生什么? 您是否使用示波器监测 MOD_OUT 而未看到 HART 波形?

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitriy、

    您对此有任何更新吗?

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grett

    我尝试在 UART 模式下发送超过10个字节、当我单击"Generate write OK"按钮时、GUI 关闭 (通信模式:HART)。  较小的字节数(<10)是 hart 命令0请求的错误答案。 这可能是我看不到答案的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitriy、

    我在 EVM 上测试了在 UART 模式下传输超过10字节的数据、并确认了您的问题。 如果在 UART 模式下发送的字节超过10个、EVM GUI 将关闭。 我们正在寻找此软件错误的修复方法、并将在我们解决此问题后立即更新 EVM 软件。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitriy、

    我们更新了 DAC8742H EVM 软件、以便 GUI 在 UART 模式下发送超过10个字节时不会关闭。 您可以通过以下链接下载并重新安装更新的版本。

    http://www.ti.com/tool/DAC8742HEVM

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett。
    谢谢!