This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1800:ADC12D1800CIUT/NOPB 的热敏 epak 模型

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/674201/adc12d1800-thermal-icepak-model-for-adc12d1800ciut-nopb

器件型号:ADC12D1800

您好!

  我需要 ADC12D1800的 icepak 热仿真模型。 请尽快与我分享该模型吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Girish、您好!
    我不知道数据表中表4.4之外是否有任何高级热模型。 我想问一下我们是否能够提供其他任何东西。

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Girish

    我们没有适用于此器件的 icepak 模型。

    我确实找到了一份报告、其中包含了使用具有相同封装和芯片尺寸的早期器件完成的一些附加建模。 它查看标准 JEDEC 热模型条件的 Theta JA (由于电路板尺寸小和层数少、因此相当悲观)、并将其与更典型的客户电路板类型和散热器/气流条件进行比较。 它可能会对您的情况有所帮助。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/73/0601.Thermal-Modeling-for-292L-TE_2D00_PBGA-nonNDA2.pdf

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

        我们需要 ADC12D1800的 icepak 模型来进行热仿真。 是否可以为器件配置生成 icepak 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Girish

    已请求此设备的 icepak 模型。 一旦我有了预期的完成日期、我就会将其传递给我。

    此致、

    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

         我是否可以知道为 ADC12D1800创建 Icepak 模型的状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Girish
    它仍在进行中、我还没有预计的完成日期。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Girish

    我再次与模型开发团队进行了核对。

    遗憾的是、该器件所用的封装由一家分包商生产、在与德州仪器合并之前专为 National Semiconductor 而设计。 无法找到生成 icepak 热模型所需的详细机械制图、因此无法继续进行建模。

    因此、我们可以提供的唯一热性能信息是 ADC12D1800数据表中已包含的热性能信息。

    此致、

    Jim B