This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:40x JESD 模式问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66, ADS54J64

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/668596/ads54j66-40x-jesd-mode-question

器件型号:ADS54J66
主题中讨论的其他器件: ADS54J64

我要求确认 ADS54J66数据表表中表13中给出的 LMF = 484 (模式0)对应的 JESD 模式和 JESD PLL 模式为40倍。

这就是我可以从 ADS54J66数据表中解释的内容。

所有内部时钟均以直接驱动 ADC 作为采样时钟的 CLIN 为基准。

时钟分频器是 CLKIN 在 SERDES PLL 之前或嵌入 SERDES PLL 之前的分频(未在方框图中显示)。  

时钟分频器可以设置为2分频或4分频(寄存器53、位7)

SERDES PLL 提供10倍或20倍 乘(方框图中未显示40倍模式)。  可能是因为2分频或4分频位于 SERDES PLL 块内、我猜是不是?

对于模式0 (LMF = 484、情况)、CLKIN 频率最大值= 500MHz。  在这种情况下、SERDES 位速率为10Gbps。  

PLL 模式= 40x。  40x 是否被解释为 CLKIN/2速率与 SERDES 位速率的乘法?  

这种解释是否正确?  我只想了解 JESD 模式和 JESD PLL 模式下的40x 模式定义。  

实际的 JESD PLL 定义似乎是经过2分频的20倍模式。  40x 模式在内部具体提供了什么?

谢谢、

Troy Robinson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Troy、
    我将看到我是否可以在这里提供帮助。
    在模式0中、ADC 采样时钟为500Msps。 在内部、我们有2个 ADC (@ 250MSPS)交错至500Msps、因此内部内核时钟速率为250MSPS。 这就是40x PLL 时钟倍频器的来源。
    在模式0中、您将获得2倍的复数抽取、因此输出速率为250MSPS 复数。 借助8b/10b JESD204b 编码、您可以在每个通道的一条信道上有效传输10Gbps (2x 250MSPS x 16bx 10/8)。 此模式提供与旁路模式有效相同的输出。
    BTW 另一个要考虑的选项是 ADS54J64、它也是4通道和类似功率。 然而、它使用一个额外的2x 时钟、此时钟具有额外的内部2x LPF 抽取。 这基本上使奈奎斯特区域从250MHz 加倍至500MHz、从而实现更好的频率规划。 ADS54J66旨在提供超过~ 100MHz 带宽的高 SFDR、而 ADS54J64支持200MHz 带宽。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清。 ADS54J64的方框图显示了2/4分频、现在我了解到采样是在1/2 CLKIN 频率下使用多路复用 ADC 执行的。 借助 ADS54J66、使用复频谱、我们可以获得250MHz 复频带宽、这对我们来说已经足够了。 我可以与我们的内部 TI 销售人员一起申请 ADS54J64的定价、看看它是否也是可行的选择。 只是一个小细节、但 ADS54J64和 ADS54J66中的方框图应该在 SERDES PLL 中显示20x/40x (如图所示、不是10x/20x)、因为这些是 SERDES PLL 在2/4分频后所需的真正有效乘法因子。 这只是给我造成了一些困惑,但经过解释后,你帮助我清除它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Troy。 感谢您的反馈。 请告诉我们是否有任何其他可以帮助的东西。
    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在查看 ADS54J66的串行编程、我很困惑串行字中的"P"位何时被置位。 页面访问提供的内容是、寄存器访问不提供。 我在示例中看到、要设置地址0x03和0x04寄存器、"P"位通常设置为"1"。 当通过 P='0'访问主页中地址0x39处的始终为1位时。 可以解释"P"位来描述何时需要以及何时不需要?
    谢谢、
    特洛伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Troy。 "P"位用于区分选择数字页和将寄存器内容写入数字页。
    P=0用于选择其中一个数字页(主数字页、交错引擎、JESD 数字页、JESD 模拟页和抽取滤波器页)。
    P=1用于写入寄存器内容。

    在数字写入中、400xh 选择页面、60xxh 写入寄存器内容。
    下面是数据表第29页(写入 FOVR 配置)中要说明的一个示例:
    4004h、68h:访问主数字页面
    60ABh、01h:启用位 D0覆盖