This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8363:ADS8363第一个值固定为高电平

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/676558/ads8363-ads8363-first-value-pegged-high

器件型号:ADS8363

您好!

我正在使用 SPI 以10MHz 的频率从 ADS8363获取2048个样本。  当我第一次读取2048个样本的第一个值时、该值始终固定为高电平、其余值为正常值。  如果我在 ADS 已加电的情况下读取另一条读数、则它工作正常。 仅在初始读数上。  我可以确认所有预热时间都满意。   

是否有任何关于我应该从哪里开始的想法?

谢谢

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您是在半时钟模式还是全时钟模式下使用器件?

    当器  件使用半时钟模式时、有一个(1)帧延迟来读取转换结果、换句话说、当前帧正在提供转换数据(n-1)。 在这种运行模式下、在 ADC 执行 转换(n)时提供转换数据(n-1)。 因此、当使用半时钟模式时、当器件刚刚上电时、由于您正在读取转换(n-1)、第一个转换数据帧无效。

    全时钟模式无延迟地提供数据;即、器件在转换完成后的下一次转换的采集阶段(Tacq)提供转换结果。 请参阅下面的半时钟模式时序图。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    非常感谢您的回复。  是的、这就是问题所在、我们运行的是半时钟、因此我最终放弃了第一个样本。  我附上了一张包含2048个样本的读取图片。  在阅读过程中、A/D 定位销看起来较低、如所附图片中所示。  有什么想法会导致这种情况?

    再次感谢

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    在读取良好结果和器件仅为转换结果提供零时、是否可以获得 CS、BUSY、时钟、CONVST、SDO 的一些示波器图? 这将使我们能够验证计时。 请将探针放在器件的引脚上。

    如果您有可用的原理图、我们也可以查看。

    非常感谢、
    此致、
    Luis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    我附加了一张图片、图片显示了在100kHz 频率下再次读取加速计时发生的情况。  我们可以更清楚地看到这个问题。  我还附上了 A/D 的原理图  我将研究这些示波器图片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    请告诉我问题是否仍然存在。

    如果仍有问题、请尽可能提供示波器图、以便我们可以查看接口时序。

    非常感谢、
    Luis