This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS42LB69:ADS42LB69的直流耦合电路

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS42LB69, ADS54J60, THS4509, LMH6554

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/668953/ads42lb69-dc-couple-circuit-for-ads42lb69

器件型号:ADS42LB69
主题中讨论的其他器件: ADS54J60THS4509LMH6554

大家好、

我正在设计基于 TI ADS42LB69双通道16位250 MSPS 的 FMC 板。

在时域、低频脉冲应用中、数据表建议 应用报告 SBAA220用于补偿模拟缓冲器响应。 但是 、我不知道如何在 μ ِDC 耦合通道中使用该电路。

现在、我需要一个完整的直流耦合电路来连接模拟输入 ADC。

有没有?

感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sina、

    我们将对此进行研究、并将很快再次与您联系。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel Brock36、您好、谢谢、我正在等待您的回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sina、

    感谢您的耐心等待。 我们仍在为您的请求制定解决方案。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ADS42LB69-app-note.docxSina、

    请参阅随附的文件以获得有关此方面的帮助。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、我需要对 ADS42LB69进行优化的模拟输入直流耦合评估原理图。
    有没有? (例如模拟输入 FMC164板)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sina、

    您是否计划在此应用中使用放大器? 如果是、高速放大器组可能会为您提供一些示例。  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您能否为 ADS42LB69提供模拟输入直流耦合电路原理图?
    感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7462.tidub15.pdfSina、

    附件是我们使用 ADS54J60所做的一个示例。 这也适用于 ADS42LB69。

    此致、

    Jim

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    此直流耦合电路(基于 LM6401)能否为 ADS42LB69提供最佳功能?
    使用此直流耦合电路(基于 LM6401)并假设时钟电路和设计 PCB 是理想的(RMS 抖动< 120fs),我能否实现70dB 以上的 SNR?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sina、

    对于驱动 ADS42LB69、我建议使用 THS4509或 LMH6554、以实现大于70dB 的 SNR。

    我建议查看以下适用于您的应用的 THS4509或 LMH6554设计指南。 本设计指南展示了在~120MHz 时使用第1奈奎斯特区域低通滤波器的70dB SNR、该滤波器也应适用于驱动 ADS42LB69。

    www.ti.com/.../tidu173.pdf
    2 .www.ti.com/.../tidu172.pdf

    此致、
    Rohit