This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF84:JESD204B 子类0

Guru**** 2924430 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/676295/dac38rf84-jesd204b-subclass0

器件型号:DAC38RF84

您好!

我们仅为应用使用一个 DAC 和一个 FPGA, 速度通道约为4.6Gbps (* 4)

我们正在研究使用低于0的 DAC38RF84的可能性。

数据表显示"已实现某些功能以支持子类0操作"

您能否提供有关此子类中不可用功能的更多详细信息?

如果限制意味着、我们可以在该模式下使用什么更高的速度?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    F、
    我们将对此进行研究。
    此致、
    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    有关 JESD204B 子类0主题的任何新闻、请参阅。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F、

    该器件应像在子类1中一样在子类0中工作。 您的目标采样率是多少? 由于子类0操作的性质、由于同步信号需要满足设置和保持时序要求、因此不建议使用子类0或2、其采样时钟大于 JESD204B 标准规定的500Msps。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我们正在考虑使用500Msps 的有效基带输入速率和6000MHz 的 DAC 时钟频率。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F、

    该器件需要 SYSREF 来复位内部时钟。 您可以生成 SYSREF 的软件版本、但如果使用外部时钟模式、则仅在高达1GHz 的时钟速率下工作。 但是、如果您使用 DAC PLL、它将在6GHz 下工作。 您需要写入某些寄存器才能生成此信号。

    此致、

    Jim