This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:ADC32RF45

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/676067/adc32rf45-adc32rf45

器件型号:ADC32RF45

您好!

我有一个问题,我认为这是一个简单的问题:)。

我在3GHz 采样频率下使用的 ADC32RF45处于 LFMS=82820旁路模式。 我设置 ADC、以便它发送12位计数器。 我将以混合顺序获得计数器值。  换言之、我在每个通道上得到的结果是:

通道1:C38 c39 C3A C3B C3c 0

2: C47 C48 C49 C4A C4B 0

lane3:c42 c43 c44 c45 c46 0

lane4:c3D c3E c3f C40 C41 0  

您认为会导致这种混淆的原因是什么?

提前感谢。

Erdal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    E.G,

    您是否启用了斜坡模式? 根据 JESD204B 标准、ADC 的通道在到达 FPGA 时是否会交换? 在此模式下、每个通道将有4个连续样本。 您似乎将 Lane1作为通道 ID0、将 lane 2作为通道 ID4、将 lane 3作为通道 ID3、并将 lan4作为通道 ID2。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    是的、斜坡模式启用。 是的、通道被交换、但是在我之前的消息中、我考虑了这一点并相应地命名了通道。  我在前一条消息中提到的通道0实际上是 FPGA 的通道4、它对应于 ADC 的通道0。 不过、我观察到一些可能有助于您发现我的问题的东西。 当我使用 .bit 文件对 FPGA 重新编程(在断电后再次打开)时、我碰巧看到通道的正确顺序不时发生。 您认为这可能与 JESD 复位的释放、sysref 时序或类似的内容有关吗?

    Erdal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    E.G.,

    我们在捕获板上看不到这一点。 您的 LMF 设置、K 值以及采样率和 SYSREF 频率是多少? 您使用的是什么 FPGA? 您是否曾尝试咨询 FPGA 供应商以了解这是否是 IP 问题?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    E.G.,

    您是否仍然对此有疑问? 如果没有、我想关闭这个帖子。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题仍然存在。 我 计划很快与 FPGA 供应商联系、但同时、如果您有任何建议、我将不胜感激。 LMFS 设置为82820、K=16、采样率为3GHz、sysref freq 设置为2.34375MHz 我使用的是 kintex Ultrascale、但我没有就我使用的 JESD204B IP 内核咨询 FPGA 供应商。 我计划很快做到这一点。

    Erdal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3426.ADC32RF45_5F00_82820.inie2e.ti.com/.../ADC32RF45_5F00_12bit_5F00_82820_5F00_Ext_5F00_Clk_5F00_KCU105.pptxE.G、

    我使用 KCU105和 HSDC Pro GUI 让您的设置正常工作。 您需要将随附的 ini 文件添加到 PC 上的以下位置:

    C:\Program Files (86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\KCU105 Details\ADC 文件。

    我还提供了有关如何执行此测试的启动指南。

    此致、

    Jim