This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW30SH84EVM:在 HSDC 专业版中加载.csv 格式的文件

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/673566/tsw30sh84evm-loading-a-file-of-csv-format-in-hsdc-pro

器件型号:TSW30SH84EVM

你好  

我正在尝试使用 DAC 中的 HSDC 专业软件工具"加载外部图形文件"。 文件为.csv 格式。 HSDC 专业版中的文件频域信号显示不正确、而当我在 Matlab 中绘制相同的图形时、它显示正确。 为什么会这样?

谢谢、
梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马扬克
    我们应该能够提供帮助。 我已将此信息发送给以前使用过该功能的工程师。 我们很快会回来。

    您是否能够发布 csv 文件或它太大?

    此外、文件中是否有任何头文件信息?

    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mayank、

    csv 文件中的样本数应为64个样本的倍数。 此外、您还可以在 HSDCpro 中使用 I/Q 多音调发生器来生成所需的任何频率信号。 请按照 HSDCpro 用户指南中的说明进行操作。 www.ti.com/.../slwu087d.pdf

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能够在 HSDC 专业版中加载 csv。
    否、没有标头。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它是64的倍数。 不过、我仍然无法在 HSDC 专业版中获取实际信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马扬克
    您是否能够使文件正常工作? 我注意到在我使用的文件中、文件末尾有一条空白行。 运行 Neeraj 建议的生成器以创建大小相同的文件、然后使用文本编辑器(所有字符均在上)查看分隔符、行末尾和文件末尾是否存在任何差异可能会有所帮助。
    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马扬克
    一段时间内没有听到您的声音、您是否能够使文件正常工作?
    此致、
    Brian