This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4149EVM:MSB、CMOS 模式

Guru**** 2825525 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4149EVM, ADS4149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/669855/ads4149evm-msb-cmos-mode

器件型号:ADS4149EVM
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVMADS4149

您好!

大家可以帮帮我吗?

我将 ADS4149EVM 用于 ADC。

我要做的是检查 ads4149evm 是否正常工作。 我已经使用 TWS1400EVM 进行了检查。 这意味着 TSW12XXEVM 正在检查输出数据。  

在下一个阶段、我尝试通过 MSB 检查输出日期、这是正确的吹扫 TSW12XXEVM。

 但它完全不起作用。 存在任何信号。

请告诉我如何使用 MSB,如何通过 MSB 端口获取日期。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我们将研究您的问题。 有人很快就会回复。
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sung Young、

    您的帖子非常令人困惑。 您是否将 ADC 与 TSW1400EVM 或 TSW1200EVM 搭配使用? 如果是 TSW1200EVM、则不再支持此板、您必须使用 TSW1400EVM。 您是否具有串行或并行 SPI 接口的 ADC 设置? 如果设置为串行 SPI、如何配置 ADC 寄存器? 如果设置为并行 SPI、您是否在上电后按下了电路板复位? ADC 的运行采样率是多少? IF 频率和振幅是多少?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供答案。

    我将 ADS4149EVM 用于 ADC。

    我与 TWS1400EVM 一起使用以获取输出数据、并已开始使用 TWS1400EVM 获取日期。
    但是、我真正的目的是通过 MSB 端口而不是通过 TWS1400EVM 获取数据。

    因此、我一直使用 USB 控制 TWS1400EVM 以更改模式。
    请告诉我在 SPI 和 Borad 中更改了哪些设置。


    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sung Young、

    如果您尝试从连接器 J5获取 CMOS 数据、则必须移除 RN3、RN4、RN5和 RN6并安装缓冲器 U7。 然后、您需要通过使用具有串行模式的 SPI 写入数据表中的正确寄存器或 使用 SPI 并行模式时根据用户指南设置跳线来设置 ADC 以输出 CMOS 数据。  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim

    感谢您的回答。

    我正在尝试你告诉我的内容。 我刚刚删除了 RN3、RN4、RN5和 RN6并安装了缓冲器 U7。 但我仍然有一些问题。 我无法理解如何将 ADC 设置为输出 CMOS 数据等。 您能告诉我有关如何设置 ADS4149 EVM 以更改输出日期的更多详细信息吗?

    SH3 D0_D1-P --> D0
    SH3 D0_D1-M --> D1
    SH3 D2_D3-P --> D2
    SH3 D2_D3-M --> D3
    (笑声) ->>....
    (LVDS) (CMOS)

    这是我真正希望获得的输出数据。

    Sung Young、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sung、

    如果您使用并行 SPI 模式、请根据用户指南设置跳线、以将器件设置为 CMOS 输出模式。  接下来、通电并向 J19发送时钟源、  然后再进行休息。 如果使用串行 SPI 模式、在电源 和时钟出现后、写入相应的寄存器以发出复位信号、然后将输出设置为 CMOS 模式。 使用示波器探头、验证来自 ADC 的数据正在切换、且处于正确的电压电平。 之后、在缓冲器输出端执行相同的测试。 如果仍有问题、请向我发送电路板使用的跳线设置。 如果您使用 的是 GUI、请发送 GUI 设置的屏幕截图。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的回答。


    这是最大的问题。
    目前、ADs4149EVM 已在 U7上安装缓冲器、当将3.3V  应用  于缓冲器的 Vcc 和1M 映射时、
    电流超过400mV、因此我停止了运行、并将缓冲器的 Vcc 降低至2V。

    我想知道在该预测下、通常在3.3V 电压下会有多少电流流动。


    通过测量、确认数据仅 在 LVDS 模式下通过 U7输出。
    然后、我 使用 JP12更改为串行模式、使用 J2同时更改 LVDS 和 CMOS 模式。
    我检查了变化、但信号没有变化。
     同样、让我们知道串行模式和并行模式的每个引脚编号的设置值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于并行 CMOS 输出模式、请按如下方式设置跳线:

    J2在引脚3-4和15-16上分流

    JP9 1-2

    JP18 1-2

    JP11、JP16、JP15无分流器

    JP12 1-2

    JP4 1-2

    JP8 1-2

    JP10 2-3

    JP7 1-2

    JP14 1-2

    JP13 1-2

    JP17 1-2

    JP19 1-2

    JP3已安装。

    这会在我们的 EVM 上提供 CMOS 输出。 电源和时钟出现后、按下开关 SW1。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢。

    我们只关注您告诉我的内容。 但它不起作用。

    下面是我们的情况和状况。

    电源使用 CH2

    我仍然会漂移 该 EVM 上的电流会有多少折返。  

    这里还有一件事让我感到困惑、那就是您告诉我引脚3-4和15-16上的 J2分流器

    但 J2只有1到8个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sung、

    J2是一个20引脚连接器。 这就是为什么我像我那样指出了位置。 您需要提供3.3V 电压。 您的电流限制似乎设置为低电平。  您的时钟的频率和振幅是多少?

    此致、

    Jim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里只有8个引脚。 这是不是正确的吗?

    CLK:10MSPS、1Vpp   

    输入:50kHz、1Vpp

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仍然会获得具有补充数据的输出。

    它看起来是这样的。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sung、

    将跳线从 J2的引脚3-4移至5-6。 这将根据电路板上的丝印标记将输出从 CMOS 2的 comp 更改为 CMOS 偏移二进制。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我们最终获取二进制数据。

    但结果不能令人满意。

    我在输入信号中加入正弦波、但结果如下。

    这里是该结果的内容。


     这是电源。

    这张图片显示了输入和 clk。 图示的颠倒部分

    输入:2MHz,0.3Vpp 0v 偏移。

    CLK:20MHz、1Vpp、0V 偏移。

    问题是什么?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们认为这是二进制代码、但它不是。 这仅是因为3.3V 时的延迟时间。 当我们稍微更改电压时,它会为 comp 返回。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim。

    我查看看起来像2的补码数据的数据、但我不确定。
    因此、我想知道偏移二进制数据和2进制补码数据之间有何差异。

    我想获取偏移二进制数据,还想知道如何从2补码数据更改为偏移二进制数据。

    谢谢你