This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC088S022:串行时序

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC088S022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/668494/adc088s022-serial-timing

器件型号:ADC088S022

您好!

我的客户将 ADC088S022用于其产品。

大约每20分钟发生一次丢失的数据位。

在 SCLK 高电平期间、DOUT 从高电平变为低电平。

您是否知道 DOUT 定时异常的原因?

此致、
Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seishin、

    您是否有可以与我们分享的实际跟踪? 上面的图非常好、但看到从逻辑分析仪或示波器中捕获的数据会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    感谢你的答复。

    如果可能、我希望将波形作为私人消息发送。

    此致、
    Seishin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seishin、

    您是否曾发送过该详细信息? 如果您觉得有必要、请随时与我进行电话会议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tom:

    很抱歉不能早点回来。

    请查找随附的文档。

    e2e.ti.com/.../ADC088S022_5F00_Waveform.pdf

    PERT 编号:ADC088S022
    测试条件:SCLK:1.5MHz (1周期=66.6us)

    【正常】

    SCLK ̄ ̄\__/ ̄ ̄\__/ ̄ ̄
    DOUT___/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ \____μ A

    tDACC:(SCLK 下降沿之后的 DOUT 访问时间)
    ・数据表规格典型值为17ns 最大27ns
    ・观察到的值20ns-10ns=10ns

    tDHLD:(SCLK 下降沿之后的 DOUT 保持时间)μ s
    ・数据表规格典型值4ns
    ・观测值40ns-10ns=30ns

    【错误】

    SCLK ̄ ̄\__/ ̄ ̄\__/ ̄ ̄
    DOUT___/ ̄ ̄ ̄\______

    tDACC:
    ・观察到的值20ns-10ns=10ns
    tDHLD:
    ・观测值-320ns-10ns=-310ns

    此致、
    Seishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seishin、

    感谢您的参与! 您能否详细介绍一下有关"在 FPGA 输出端观察到输出..."的注释? 根据 DIN、要采样的下一个通道是 CH4、在异常运行期间是否总是如此? 此外、您能否获得这些控制线的模拟版本? 您发送的图看起来是从 MSO4034的 LA 侧发送的。