This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1303M2520:室温(25度)下时钟多样性分配频率的容差为多少?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1303M2520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/676488/amc1303m2520-what-s-the-tolerance-of-clock-variety-distribution-frequency-at-room-temperature-25degree

器件型号:AMC1303M2520

您好、Arek、

您能否帮助在室温(25度)下提供 AMC1303M2520的时钟种类分布?

在我检查了数据表后、我只发现在 全温度范围(-40至125)内为19.2 ~ 20.8MHz (4%容差)

我想知道    25度高容量的实际测试编号是多少。

Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jin、

    我们将在下周二之前向您详细介绍该信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    感谢您的反馈。

    我们将在下周二之前等待您的数据。

    Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发送详细信息、数据表在整个工作温度范围内的限值为19.2MHz 至20.8MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tom、
    我看到了它、 非常感谢。