This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:ADS8558可以#39;t 运行良好、ADS8588的输出上有很多噪声、但 ADS7606可以正常工作。

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/671963/ads8588s-ads8558-can-t-work-well-there-are-many-noises-on-the-output-of-ads8588-but-ads7606-can-work-normally

器件型号:ADS8588S

降级:

产品:FTU (电网自动化)

模拟信号:10kV 电力线的50/60Hz;

通道:8、包括三相电压、三相电流;

客户以前在设计中使用过 AD7606、现在他们希望使用 ADS8588来替代 AD7606、在测试过程中、我们发现 ADS8588的输出存在许多干扰、 但在相同的测试条件下、AD7606运行良好、我希望您能帮助我们分析这个问题,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是 ADS8588 :的测试波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    感谢您在 E2E 上提出的问题。 它不应存在这种差异、您可以上传原理图和 PCB 布局吗? 此外、请上传您的输出转换代码文件并 告知我们您的输入信号。 谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您是否有更多详细信息可供分享?