This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8365:是否有任何方法可通过硬件更改 ADS8365的采样率?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/671808/ads8365-is-there-any-method-to-change-sampling-rate-of-ads8365-by-hardware

器件型号:ADS8365

尊敬的先生:

我阅读了 ADS8365的数据表、发现它仅提供250k 和100k 的采样率。 是否有任何方法可以通过硬件更改采样率、例如2k?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user4250956、

    ADS8365的最大采样率为250kSPS、三个保持信号(/HOLDA、/HOLDB 和/HOLDC)会在特定通道上启动转换、所有六个通道都可能同时保持、所有三个保持信号连接在一起。 转换时间如下所示后、ADC 将输入采集时间、转换和采集都构成整个采样周期、该周期可以连续重复、因此使用/HOLDX 引脚可实现所需的采样率。 谢谢。

    此致

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    非常感谢您的回答。 这对您有很大帮助。

    但是、我只具有使用跳线来调节采样率的经验。 因此、我不熟悉使用硬件设置 HOLDX 引脚的方法。

    您能告诉我这样做的方法吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户425956:

    "使用跳线调节采样率的唯一体验"是什么意思? 您可以使用 CPU 上的计时器与 HOLDx 函数连接、以实现您想要的任何采样率。