This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:ADS1292导联脱落检测异常

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292, ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/675292/ads1292r-ads1292-lead-off-detect-abnormality

器件型号:ADS1292R
主题中讨论的其他器件:ADS1292

您好:

  我们有一个器件使用 ADS1292芯片、 当连接导线。时、我们可以通过 SPI 总线正确读取 ADC 数据

  但我们发现 、当导联线断开时、导联脱落检测无效、寄存器状态 不变。  如何获得导联脱落检测的正确状态?

  连接或断开导联线后读取的状态寄存器状态如下所示:

                              通道1                通道2.    

                             P     N            P       N

 导线断开            0      1            0        1

 导线连接              0      1            0        1

               0-->已连接;1-->已断开连接。

   ADS129的寄存器 配置如下::   

无符号字符 ADS1292_Default_Register_Settings[12]={
//设备 ID 读取 ONY
0x00、
//config1
0x02、
//CONFIG2
0xE0、
//LOFF
0x10、
//CH1SET (PGA 增益= 6)
0x00、
//CH2SET (PGA 增益= 6)
0x00、
//RLD_SENS (默认值)
0x20、
//LOFF_SENS (默认值)
0x3F、  
//LOFF_STAT
0x00、
//RESP1
0x02、
//RESP2
0x07、
//GPIO
0x0C  
};

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Zhirong,

    欢迎来到我们的论坛、感谢您的发帖!

    您能否提供 ADS1292R 电路的原理图?

    您还可以尝试增大 LOFF 电流幅度或降低比较器阈值、以查看是否更频繁地检测到导联脱落。

    您是否有理由在两个通道上翻转了电流源方向?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan Andrews:

      我们尝试降低 比较器阈值(   LOFF:导联脱落控制寄存器中的比较器正极侧70%和比较器负极侧30%),当 LOFF 电流幅度固定为6nA 时,此方法无效。

      当比较阈值是恒定的(    LOFF:导联脱落控制寄存器中的比较器正端95%和比较器负端5%)时、将  LOFF 电流幅度增加到6uA、导联脱落有效;μ s、但 ECG 信号太差、无法识别。 当未连接主线时、读取的值为0x80000。 当连接导联线时、读取的值主要是噪声、而不是正常的 ECG 信号。

    BRS

    吴志荣

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    下图是 ADS1292R 电路的原理图、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    感谢大家分享原理图。 您可以尝试改进设计的几个方面:

    1. 将每个输入上的51k 系列拆分为22.1k 和10k、每个串联一个共模电容(即47pF)。 这将为您的抗混叠滤波器提供第二个极点。
    2. 考虑在 INxP 和 INxN 之间添加一个470pF 的差分电容。 这会将总频率响应降低至~3.3kHz、这对于 ECG 来说绰绰有余、并且有助于消除更多的输入噪声。 差分电容也更适合 CMRR。

    输入信号源是什么? 我建议使用函数发生器或患者模拟器进行测试、作为可靠的输入信号进行比较。 或者、您可以将输入连接短接在一起(ELA_PAD 与 ERA_PAD 和 ELA_lead 与 ERA_lead)、并分析每个通道的 RMS 噪声。 我不希望噪声随差分导联脱落电流幅度显著增加。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的建议、我们将对其进行测试。 我还有另一个问题是、我们是否可以将 Rp (R36)更改为1.1K 以改善 CMRR 和噪声? 是否有任何副作用?  

    BR
    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    下面是一些问题。
    如果 Rp (R36)设置为30K 欧姆、是否可用? 以及可以设置多低的电阻 Rp?
    在我们的电路图中、CF 和 RF 为1M 和1.5nF、我们是否可以将 CF 和 RF 更改为2.2M 和680pF? 是否有任何副作用?

    因为我们希望改善 CMRR、或者您可以给我们一些建议。

    谢谢你。

    BR
    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    我认为、如您在上面所建议的那样、改变 RF 和 CF 值没有任何问题。 RLD 环路的直流增益由 RF/(220k || 220k ||……)设置、具体取决于为 RLD 共模导出选择的 PGA 输出数量。 增加射频将增加闭环增益并输出更大的共模消除信号。

    可以降低 RP 并应略微改善 CMRR、但在发生故障时必须具有足够的阻抗来限制直流电流。 有关 具有不同 Rp 值的 CMRR 结果汇总、请参阅 sbaa188中的表1。

    此致、