This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3443:连接伪差分传感器输出

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/668983/adc3443-interfacing-with-pseudo-differential-sensor-output

器件型号:ADC3443
主题中讨论的其他器件:THS4541

您好!

我有一个来自传感器的伪差分输出、必须进行调节以匹配 ADC 的输入并获得最佳噪声性能。

信号的形状如下:

在不丢失 ADC 范围的一半的情况下、将其连接到 ADC 的最佳方式是什么?

我考虑使用两个运算放大器将两个信号的共模电压转换为其中一个 ADC、并可能使用差分放大器进一步优化信号增益和共模、但我担心共模电压转换级所需的精度。

您对此应用有什么建议吗?

谢谢你。

此致、

Lionel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lionel、

    我们将查看您的问题、并很快与您联系。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lionel、

    很抱歉耽误你的答复。

    我认为、在对共模电压进行电平转换的同时、使用 THS4541等全差分放大器是将伪差分信号输出与 ADC 输入连接的最佳且最简单的方法。 您可能需要查看此 TI 参考设计 :http://www.ti.com/lit/ug/tidubs9a/tidubs9a.pdf 、其中详细介绍了 ADC 的全差分放大器接口。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    我们已经计划使用一个全差分放大器来使共模适应其中一个 ADC。

    这里的问题是输入信号不是完全差分。 P 信号从1、7V 变为2、7V、而 N 信号从1、7V 变为0、7V。 可以看到该信号就像一个全差分信号、其产生的范围永远不会变为负值。

    如果将该信号输入到 ADC、仅通过差分放大器进行共模转换、则会浪费一半的 ADC 范围。

    我们尝试找到一种调整信号的方法、以便使用 ADC 的整个范围、而不会对 SNR 造成太大的影响。

    此致、

    Lionel