请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPL0501-100 我有一个关于数字电位器的一般问题、专门指 TPL0501。
请参阅 数据表的第7页:
电位计模式下的温度系数高于 Code = 80、非常好(匹配良好)。 我不明白为什么在接近小代码值时匹配性能会变差。 我尤其不明白为什么小代码的 TC 会变差、而不是大代码的 TC 会变差。 这与内部开关电阻器架构是否相关?
在我的应用中、我需要一个大约17:1的比率、这意味着、我必须使用大约7到15的 DAC 代码。 在该区域中、匹配效果不好。 如果我将 "HA"端子连接到 GND、将"LA"端子连接到+Vref、因此可以将电位计代码设置为大约250、那么曲线会发生什么情况? 这是否有助于解决 TC 问题、还是曲线会发生变化?
第8页的数据表规定: