This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS1247:烧毁检测电流源

Guru**** 2611325 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/676045/ccs-ads1247-burn-out-detect-current-source

器件型号:ADS1247

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在使用 ADS1247、基本上我想检测传感器何时断开连接。 我在第34页查看了数据表、第9.3.9节介绍了我需要的内容。 因此、我在 MUX0中使用了烧毁检测电流源寄存器并将其设置为0x41。 我将 AIN0用作正输入、将 AIN1用作负输入。 如果未连接传感器、我应该获得满量程读数、即7f ff。 但我没有观察到这一点。 我正在获取0x5528A6。 在这里、较低的2个字节是不同的、而第一个字节'55'是恒定的。 我尝试了2uA 甚至10uA、但结果相同。

我将以这种方式发送值-

0x40 -选择 WREG

0x03-写入4个寄存器

0x41- MUX0- 0.5uA、AIN0、AIN1

0x00-默认值

0x00-内部时钟和正常运行

0x15-增益为2、输出速率为160sps

为了验证我的写入是否正确、我甚至读回寄存器、它是正确的。

我出了什么问题? 有人可以指导我吗?

此致、

Adhitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adhitya、


    通常、您描述的使用烧毁电流源检测的方式是正确的。 您可以使用电流源来分离输入。 如果传感器断开连接、输入将进入任一电源轨、ADC 将读取满量程读数(7FFFFFh)。

    如果您得到一些其他结果、可能会出现一些不同的问题。 我不确定您是如何设置电路的。 您是否有能够分享的原理图? 原理图上的内容可能也会限制输入电压。

    如果您进行某种比例式测量、并且传感器已断开连接、则基准电压可能已变为0V。 我想这仍会为您提供满量程读数、但有时它可能会导致不寻常的 ADC 输出。 我还会考虑使用系统监控器来读出您的参考资料。 请注意、您必须为该读数启用内部基准电压。

    我还会检查增益和偏移校准寄存器、以查看它们是否接近预期值。 如果在基准未稳定或者错误的值被写入寄存器的点运行校准、您可能有一个输出、其中7FFFFFh 不会处于满量程。

    无论如何、我会先发布原理图并说明您使用哪些步骤来配置器件(如果您在设置器件时除了提到的 WREG 中列出的内容外、还需要执行任何其他操作)。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否可以与我共享您的电子邮件地址,以便我可以通过邮件发送原理图?

    关于您提出的校准点、此时我不进行任何校准(SELFOCAL、SYSGCAL)。 我将仅在关闭烧毁电流源后进行校准。

    此致、
    Adhitya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adhitya、


    我已向您发送邀请、邀请您通过 E2E 进行连接。 之后、您可以向我发送不会公开且包含原理图的消息。 发送原理图时、请尽可能详细地向我发送您的设置和配置信息。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    我尝试向您发送消息、但当我在"收件人"部分键入您的姓名时、您的姓名不会出现。 我可以向我的好友列表中的其他成员发送消息、但不能向您发送消息。

    Adhitya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adhitya、


    我已经给你发送了一条消息。 您应该能够回复它。 如果这不起作用、我们将尝试其他操作。


    吴乔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我现在可以回复邮件。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adhitya、


    我有机会查看您的原理图。 我认为问题是您用于输入的缓冲器。 这些是由 U4、U5、U10和 U11组成的缓冲器。

    通常、当输入元件烧坏且输入节点已成为高阻抗时、烧毁电流源将使输入分离。 但是、输入节点仍然看到缓冲器输入的低阻抗。 我不确定您在缓冲器之前有什么、但如果您的测量能够承受、您可以添加高阻抗电阻器以分离缓冲器输入。

    为了确保这种情况发生、您可以测量缓冲器输出、以查看这些值是否与 ADC 结果一致。

    此外、我要注意的是、我会去除大多数磁珠铁氧体。 通常、ADC 的电流为数字或数字采样。 这意味着在短时间内会有高电流。 由于 LDI/dt、这种电流尖峰会导致电感器产生较大的电压尖峰。 焊珠铁氧体通常不是很糟糕、但我至少要移除 L10。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。 我将尝试这一点,如果我有任何进一步的疑问,请告诉你。 感谢你的帮助。