This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW40RF80EVM:FTDI 驱动程序不适用于 Windows 10

Guru**** 2510435 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW40RF80EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/676346/tsw40rf80evm-ftdi-drivers-do-not-work-with-windows-10

器件型号:TSW40RF80EVM

尊敬的所有人:

我的一位 AA 客户在 WIN 10中的 TSW40RF80 GUI 存在问题。

    他已在 Windows 8.1计算机上成功使用 TSW14J56 (修订版 B 和 D)和 TSW40RF80EVM 几个月;现在 IHE 必须设置另一个测试站、并且  他拥有一台 Win 10的 PC。  他更新了窗口、并从 TI 网站下载/安装了最新的 TSW40RF40 GUI 和 HSDC 专业版安装程序。

 

问题是、一切工作时间~5分钟、然后看起来 FTDI 芯片断开了。

 

您对此有什么提示吗? 他已经尝试了一些变通办法,但没有一种办法可以解决:

-从 FTDIChip 网站下载最新的驱动程序(2.12.28)

-改为使用较旧版本(2.8.24)(您永远不知道…)

-禁用挂起 USB 设备以节省电源的可能性(在设备管理器和高级电源管理器设置中)

-禁用串行枚举

-将串行端口延迟计时器从16ms 减少到1ms

-已使用带和不带 USB 集线器的 EVM

 

PC USB 端口为3.0:没有2.0 USB 可用。

 

谢谢、

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可能是电源(电流能力不足)问题。
    我们建议使用具有7A 电流能力的电源。 此外、设置电源电压以考虑电缆中的 IR 压降、从而使电路板获得5V 电压。
    我们没有看到任何与 Windows 10兼容的问题。

    此致、
    Satish。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satish、
    谢谢、它解决了这个问题。

    Domenico