This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7830:内部基准可以为外部电路提供多少电流?

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/676577/ads7830-how-much-current-the-internal-reference-can-supply-to-the-external-circuitry

器件型号:ADS7830

作为主题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albert、

    ADS7830的内部基准不用于驱动外部电路。 您希望对 ADC 外部的基准电压执行什么操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我尝试在 ADC 之前使用外部放大器基准的内部基准、以实现比率矩性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、艾

    不建议使用 ADS7830的内部基准来驱动外部电路。
    如果您将 ADC 的内部基准用作外部放大器基准、则运算放大器引脚对输入偏置电流的要求不会太高(通常小于 uA)、我认为您不应在8位级别看到任何性能下降。

    如果您有一条从 ADC REF 引脚到运算放大器引脚的长迹线、我建议在运算放大器引脚上进行局部去耦。
    此外、请确保 ADC 基准引脚应在靠近引脚的位置放置去耦电容器(0.1uF 至1uF)

    谢谢、此致
    Abhijeet