This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:常规调用复位

Guru**** 2929100 points

Other Parts Discussed in Thread: TSC2007, TSC2017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/672844/tsc2007-general-call-reset

器件型号:TSC2007
主题中讨论的其他器件: TSC2017

您好!

我们的客户使用 TSC2007、有疑问。

TSC2007是否响应常规调用复位?

客户希望通过 I2C 总线重置 TSC2007

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、Naoki 的延迟、您的客户是否对 TSC2007上的常规呼叫地址感到幸运?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    感谢你的答复。
    数据表中没有提及 TSC2007响应常规调用复位。
    因此、客户问我 TSC2007是否响应常规调用。
    由于 TSC2007没有 RESET 引脚、因此客户将器件复位
    I2C 总线。

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naoki、

    很抱歉耽误您的时间-这需要一些时间才能确定、因为这是一个旧器件、我们正在尝试提取原始设计 RTL。

    我确实确认了该部件将响应常规调用-因为它对于所有 I2C 器件都是通用的。

    但是、我仍然必须检查并查看是否可以通过 I2C 完成软件复位。

    感谢您的耐心等待。

    此致
    Ajit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naoki、

    我能够获得您要求的信息-收集所有相关设计/应用详细信息需要一些时间。

    遗憾的是,TSC2007 *没有*软件复位。

    任何 TSC2007客户都必须满足数据表第31页中规定的 POR 要求。

    请阅读专门提及 TSC2007的应用手册:
    确保安全 POR 的重要注意事项(www.ti.com/.../sbaa161)

    最后、您是否使用了 WCSP 版本的器件?
    TI 将推荐任何可以使用 WCSP 器件的新客户(或现有客户重新设计其平台)、建议您查看 TSC2017。
    TSC2017是在我们看到 TSC2007 POR 要求出现问题后设计的(这使我们发布了上述应用手册)。
    在 TSC2017中、我们将 A1替换为 RESETn、并进行了额外的软件复位。

    希望这对您有所帮助。 请单击问题已解决的按钮、这样我就知道这解决了您的问题。

    谢谢
    Ajit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ajit、

    感谢您的调查。

    我会建议客户使用 TSC2017。

    谢谢、
    Naoki Aoyama