This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8760:嗨、当我施加数字(5V)和模拟电压(双路+/- 15V)时、IC 开始发热。 请帮助我制定 DAC。

Guru**** 2611345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/675664/dac8760-hi-when-i-apply-digital-5v-and-analog-voltage-dual---15v-ic-start-to-heat-please-help-me-to-work-out-dac

器件型号:DAC8760

大家好、当我施加数字(5V)和模拟电压(双路+- 15V)时、IC 开始发热、如果断开模拟电压、仍然连接数字电源、IC 不会发热。

 当我连接模拟单电源24V 时、REFOUT 引脚上的电压为5V、根据开发板、I SHORT REFIN 和 REFOUT 用于内部基准电压。

我在具有 GND 的 HART 引脚上连接了0.1uF 而不是0.0022uF 或22nF、没关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    欢迎访问 E2E 论坛!

    使用双电源进行测试时、散热焊盘连接到了什么? 散热焊盘应连接到 AVSS、但通常会错误地连接到接地端、从而损坏器件。 在使用双电源进行测试之前、器件在24V 电源下是否正常工作?

    HART 电容不应成为问题。 我确实注意到您的原理图中有一个1uF 的大补偿电容器(C58)。 这是预期的电容值吗? 通常使用小得多的电容进行补偿。

    谢谢、
    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett Satterfield、

    感谢 Relay

    我在 AVDD 和 AVSS 之间连接单电源--- (AVDD 为12V)、AVSS 连接到 GND。

    我无法获得 REFIN 5V。

    请查看原理图之前的评论
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    这是使用 新器件还是使用您测试过+- 15V 电源的器件? 如果您连接了+- 15V 并且散热焊盘连接到 GND 而不是 AVSS、则器件可能会损坏。 使用双电源时是否出现这种情况? 设备加热后可能会损坏。

    您是否尝试切换到新设备?

    从您之前的帖子中可以看到、它听起来好像您已经使用单个24V 电源进行了测试、并且基准电压高达5V。 然后、您使用双电源和加热器件进行了测试、但基准未出现。 是这样吗?

    我在原理图上看不到任何东西会导致我想到您描述的问题。 器件似乎已损坏、或者电路板上出现某种意外短路。

    谢谢、

    Garrett