This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148:几个问题

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/676119/ads1148-several-questions

器件型号:ADS1148

大家好

如果我们问 ADS1148、您会介意吗?


我们的客户希望 将 DRDY 模式设置 为 "1:DOUT/DRDY 引脚同时用作数据输出和数据就绪"。
要访问 IDAC0—IDAC 控制寄存器0、是否需要设置 START =高电平?
在表.15的注释中、有描述"当 START 引脚为低电平或器件处于断电模式时、仅 RDATA、RDATAC、SDATAC、WAKEUP、 可以发出 NOP 命令。"
因此、为了选择 WREG 命令、我们假设 START 引脚需要高电平才能 访问寄存器。


关于 WREG 命令、它是否进行了重新稳压以关心 DRDY 时序?
我们假设没关系。


关于 RREG 命令、它是否还涉及 DRDY 时序?
我们假设没关系。


尽管出现了新 的 RDATA 命令或 RDATAC 命令问题、 但由于 DIN 保持 outNOP、是否可以读取 AD 转换数据?
作为本问题的背景、它与数据表 P39上的9.5.3.6 RDATAC (0001 010x)相关。

我们感谢您的始终帮助。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-San、


    1.正确。 为了访问任一用于读取(RREG)或写入(WREG)的配置寄存器、START 引脚必须为高电平。 您可以在 START 引脚为低电平时从器件读取 ADC 数据、但无法访问任何配置寄存器。

    2.可以随时发出 WREG 来写入配置寄存器。 使用/DRDY 时、无需任何特殊时序。

    3.对于 RREG、/DRDY 的时序可能很重要。 从 ADC 读取数据有两种模式:1)连续读取数据、这是默认的2)停止 SDATAC 发送的连续读取数据、因此读取数据需要 RDATA 命令。

    如果您处于1)连续读取数据模式并发送 RREG 命令、则寄存器读取将由 DOUT/DRDY 引脚上的 SCLK 计时。 但是、如果在读取寄存器时完成新的转换、DOUT/DRDY 引脚将更新新数据。 这将中断您的寄存器读取。 如果发送 WREG 命令、则必须在出现下一个/DRDY 之前超时寄存器数据。

    如果您处于2)停止连续读取数据模式、则可以随时发送 WREG 命令。 新数据和/DRDY 不会中断对寄存器的读取。 读取 ADC 数据的唯一方法是发送 RDATA。

    4)如果您处于1)连续读取数据模式、则只要您以16个 SCLK 发送且在 DIN 上有 NOP、输出数据就会显示在 DOUT 上。 在此模式下、您甚至可以发送 RDATA 命令。 在 RDATA 命令期间、它会对数据的前8位进行时钟输出、然后器件会了解 RDATA 命令、然后会从读取的数据开始、并使用接下来的16个 SCLK 计时数据。 同样、如果您开始在 SCLK 中计时以读取 ADC 数据、则必须在下一次转换完成且/DRDY 脉冲出现之前完成数据读取。

    但是、如果您处于2)停止连续读取数据模式、则读取 ADC 数据的唯一方法是发送 RDATA 命令、然后发送16个 SCLK。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph San

    非常感谢 您的回复。

    我们还有其他一些问题。
    很抱歉,你能给我们答复吗?


    发出 RDATA 命令后、CS 中断一次、然后 CS 处于活动状态。
    在这种情况下、是否可以读取 AD 转换数据?
    我们假设 RDATA 命令无效、因为 返回的 CS=HIGH。


    在数据表9.4.4.3单周期稳定中、存在2kSPS 情况下的限制。
    除了2kSPS 条件 、是否有任何限制?
    例如、在1kSPS 的情况下、SCLK 应小于1040ns、、、、


    与2kSPS 限制相比、该限制会停止 连续模式(SDATAC)、 它是否也适用于 RDATA 的读取模式?


    相对于2kSPS 限制、 关于命令(WREG 除外)或数据读取、 延迟 SCLK 是否没有问题?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-San、


    1.如果发出 RDATA 命令(同时/CS 为低电平)并且/CS 返回高电平和低电平、我不确定会发生什么情况。 一旦 RDATA 命令被解释、数据就会被移动到 DOUT 寄存器中。 我认为 DOUT 寄存器可能仍会保留 ADC 输出数据。 可能需要进行测试以确定器件的实际功能。 无论如何、您希望/CS 在 RDATA 命令之后并通过时钟输出数据所需的 SCLK 保持低电平。 /CS 在数据计时结束前不应返回高电平。

    该520ns 周期的 SCLK 时序限制适用于2kSPS、对于任何其他数据速率没有类似的限制。 通常、最小 SCLK 周期为488ns、但当以2kSPS 运行时、最大 SCLK 周期不应超过520ns。 因此、1.923MHz < SCLK < 2.049MHz。

    3.和4. 时序限制与读取数据无关、而是与写入寄存器的时序有关。 在某些情况下、写入寄存器将复位数字滤波器、从而启动新的转换。 如果 SCLK 太慢、数字滤波器在转换周期结束时可能无法完全稳定。 在以下帖子中对此进行了少量描述。

    e2e.ti.com/.../1101794


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joseph San

    非常感谢您的帮助!!

    以防万一、我们希望确认两点。

    1、如果是2KSPS、是否可以使用0.5kHz 的 SCLK?
       我们假设 SCLK  与延迟无关。  

    2.关于"3. 和4. 时序限制与读取数据无关"、 以下是否没有问题?
       START PULSE (再次) -> RDATA 命令发出->采集转换数据


    善良的酒店

    大田松本


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-San、


    1. SCLK 频率是否为0.5MHz 而不是0.5kHz? 正如我在前一篇文章中提到的、最佳情况是 SCLK 频率介于1.923MHz 和2.049MHz 之间。 但是、正如我还提到的、这更是写入寄存器时的问题。 如果您以2kSPS 运行、并且您向寄存器写入以设置配置、则第一次读取的单周期稳定可能会出现问题。 如果反复设置配置寄存器、然后读取、则可能会出现这种情况。

    但是、通过使 SCLK 速率保持在1.923MHz 以上但低于2.049MHz 的最大值、您可以重复写入配置寄存器、进行读取并实现单周期稳定。

    如果您没有重复写入配置寄存器(写入一次并获取多个数据)、那么您应该能够以所需的 SCLK 速率读取数据。

    2.是的、您应该能够使用 START 脉冲、然后使用 RDATA 读取数据。 但是、如1)中所述、您仍可能具有 WREG 的限制。


    吴约瑟