This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120:关于 DRDY 的行为

Guru**** 2835705 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1120, ADS114S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/669768/ads1120-about-behavior-of-drdy

器件型号:

您好、支持团队、

我有关于 ADS1120的一些问题。

我们的客户在以下条件下进行评估。
        数据速率:330SPS
        工作模式:正常模式
        转换模式:连续转换模式
设置配置寄存器1后、发送 START/SYNC 命令。
然后等待数据就绪输出。 并在 DRDY 置位时读取数据。

在这些条件下、客户以连续转换模式获取数据。
有时发生了 DRDY 未输出的现象。


[问题]
1) 1)在连续转换模式下运行时、DRDY 是否可能会停止?
当 DRDY 停止时、可以考虑哪些因素?
在数据表中、写入 DRDY 在未读取数据时保持低电平。 没有数据被读取时的情况是什么?

2) 2)是否有可能延迟 DRDY?
如果 DRDY 延迟、可考虑哪些因素?
如果 DRDY 被延迟、最大延迟是多少?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tachibana-San、

    请参阅下面我的评论...

    此致、

    Bob B

    [引用用户="Masanori Tachibana"]

    器件型号: ADS1120

    您好、支持团队、

    我有关于 ADS1120的一些问题

    我们的客户在以下条件下进行评估。
            数据速率:330SPS
            工作模式:正常模式
            转换模式:连续转换模式
    设置配置寄存器1后、发送 START/SYNC 命令。
    然后等待数据就绪输出。 并在 DRDY 置位时读取数据。

    在这些条件下、客户以连续转换模式获取数据。
    有时发生了 DRDY 未输出的现象。 [Bob B]如何确定这种行为? 这是通过使用示波器还是逻辑分析仪进行监控来实现的?  如果是这样、行为的屏幕截图将会很有帮助、原理图也是如此。


    [问题]
    1) 1)在连续转换模式下运行时、DRDY 是否可能会停止? [Bob B]这是可能的…
    当 DRDY 停止时、可以考虑哪些因素? 如果发出 RESET 或 POWERDOWN 命令、[Bob B]连续转换将停止。  还有其他因素可能会通过触发 POR (上电复位)来中止转换、例如电源不良或有噪声、关闭其中一个电源或 ESD 事件。
    在数据表中、写入 DRDY 在未读取数据时保持低电平。 没有数据被读取时的情况是什么? [Bob B]如果在转换之间没有读取任何数据、DRDY 将保持低电平、直到下一次转换完成、此时 DRDY 将从低电平脉冲变为高电平、再变为低电平。  ADS1120数据表的第8.5.1.3节对此进行了讨论并显示在图61等多个图中,其中如果 DRDY 已处于低电平状态,则将在2*tmod 周期内以高电平脉冲。  如果轮询 DRDY 引脚、这是一段非常短的时间、因此最好使用中断驱动系统来监测 DRDY 的高电平到低电平转换。

    2) 2)是否有可能延迟 DRDY? [Bob B]这是可能的…
    如果 DRDY 延迟、可考虑哪些因素? [Bob B]会延迟连续转换的唯一因素是转换是否要重新启动。  可通过发出另一个启动/同步命令或写入其中一个配置寄存器来重新启动转换。  第8.4.2.2节对此进行了介绍。
    如果 DRDY 被延迟、最大延迟是多少? [Bob B]如果在当前转换结束附近重新启动转换、最大延迟将是一个转换周期。

    此致、
    M. Tachibana

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bob-San、

    感谢您的快速响应。
    我会反馈给客户。
    如果客户有其他问题、我想再次询问您。

    此致、
    M. Tachibana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bob-San、

    我还收到了客户的其他问题。

    1.你在前一个答覆中说:
    "还有其他因素可能会通过触发 POR (上电复位)来中止转换、例如电源不良或有噪声、关闭其中一个电源或 ESD 事件。"
    是否在现场发生了任何与上述情况类似的 POR?
    如果有某些情况、您如何采取对策?
     
    2.是否有任何方法检测意外的 POR?

    3.如果没有发出 RESET 命令或断电命令或 POR、是否会以固定的间隔执行连续转换、第一个序列除外?
    在这种情况下、该周期的稳定性是否取决于 SCLK?

    此致、
    M. Tachibana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tachibana-San、

    请参阅下面的我的回答。

    此致、

    Bob B

    [引用 USER="Masanori Tachibana">Bob:San、

    我还收到了客户的其他问题。

    1.你在前一个答覆中说:
    "还有其他因素可能会通过触发 POR (上电复位)来中止转换、例如电源不良或有噪声、关闭其中一个电源或 ESD 事件。"
    是否在现场发生了任何与上述情况类似的 POR?  [Bob B]虽然可能性很小、但这是可能的。  最可能的场故障是由于一些瞬态事件被传输到模拟输入或模拟电源中。
    如果有某些情况、您如何采取对策? [Bob B]使用 TVS 二极管、铁氧体、电容器 和限流电阻器对于 抑制瞬变和限制瞬变事件的影响都非常有效。  正确的 PCB 布局也很重要。  如果 传感器和 PCB 之间连接了电缆、则应正确屏蔽电缆并将其端接在 PCB 上。  实际需要的是取决于系统应用程序和 操作环境。  瞬变可能由 ESD 事件、EMI (例如电机开关)和 RFI (例如手机或 WiFi)引起。  添加大量 瞬态保护器件可以解决瞬态问题、但并非所有保护都是必需或必需的。  瞬态保护器件通常泄漏、可能会导致错误、因此您不想添加超出必要的内容。
      
    2.是否有任何方法检测意外的 POR? [Bob B]不幸的   是、ADS1120没有 POR 状态功能、但 ADS114S06等器件具有指示发生 POR 事件的状态寄存器位。  如果一个 POR 事件发生、所有寄存器被复位为缺省值并且如果运行在连续转换模式中、转换将在 POR 重新启动时在初始转换之后停止。  因此、如果寄存器设置 从 上次设置更改为默认值、则可能 发生了 POR。  这可能是一 种间接方法、通过   检查特定寄存器的内容来检查是否发生了 POR。
     
    3.如果没有发出 RESET 命令或断电命令或 POR、是否会以固定的间隔执行连续转换、第一个序列除外?
    在这种情况下、该周期的稳定性是否取决于 SCLK? [Bob B]这个问题 很难回答、因为存在许多依赖项。 在连续模式下运行时、如果没有对寄存器设置进行任何更改、则转换将以固定的 时钟周期数完成、如 ADS1120数据表第28页的表11所示。  时间长度可能会略有不同、具体取决于 fosc 的时钟稳定性。  当使用内部振荡器时、时间变化可高达+/- 2%。  因此、有固定的间隔、但不一定有固定的时间间隔。  如果 ADS1120运行在连续转换模式下、并且寄存器配置发生了变化(例如多路复用器变化)、则转换将重新开始、从而改变 上一固定间隔内转换的完成时间。  该寄存器更改将固定间隔起始点从 DRDY 的前一下降沿更改为寄存器写入命令的最后一个 SCLK 下降沿。
     
    此致、
    M. Tachibana

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bob-San、

    很抱歉我的答复很晚了。

    我向客户推荐了您教授的内容、客户也理解了。
    非常感谢。

    此致。
    M. Tachibana