This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA900:应用:精密万用表

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/676538/pga900-application-precision-multimeter

器件型号:PGA900

尊敬的 TI 工程师:

我想问 是否可以使用 PGA900创建精密万用表。 基本上,我想以非常高的精度测量电阻,但当我阅读 PGA900数据表时,似乎只有压力和温度可 测量? 可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在最基本的层面上、PGA900的输入是差分电压、而不是压力或温度。 大多数压力传感器只是一个惠斯通电桥(en.wikipedia.org/.../Wheatstone_bridge)。 可在您的应用中使用惠斯通电桥来测量电阻。 只要已知电桥中3个电阻器的电阻、就可以根据电桥的差分电压计算第4个电阻器的电阻。

    此致、